工具与软件:
我们使用1G DP83867CR 以太网 Phy、并有一些问题。
我们的布局约束要求变压器和外部信号启动装置距离微控制器12-18英寸。 DP83867数据表布局指南规定 RGMII 接口的最大长度为6英寸。 只要我们遵守阻抗控制和长度匹配规则、我们可以将 MDI 侧信号扩展到12英寸吗?
RGMII RX 信号的驱动强度是多少? 数据表中的唯一线索是4mA 的 Voh 和 Vol 规格的 IOH 和 IOL。
根据数据表第101页、MAC I/O 的输出阻抗在内部调整为50欧姆。 这意味着、如果将布线阻抗控制为50欧姆、对吗?
谢谢!
Brian