This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:如何实现 IEC61000-4-2、4和5性能?

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466640/dp83td510e-how-to-achieve-iec61000-4-2-4-and-5-performances

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

您好!

我的客户对浪涌和确保绝缘有疑问。
由于10BASE-T1L 是考虑在室外安装的标准、因此他们认为有必要在电路侧固定一定程度的浪涌电阻和绝缘。 请参考评估板(DP83TD510E-EVM)的电路配置、与以太网侧的线路不同、T1L 侧的线路不包含隔离脉冲变压器或 ESD 对策。 DP83TD510E 自身实现的 IEC61000-4-2、4和5性能是否如数据表首页特性中所述? 还是完全通过串联共模线圈、并联 C、串联 C 耦合等方式来实现、而不使用 EVM 等脉冲变压器? 还是通过使用任何其他特定电路配置全面地实现?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    感谢您的提问。

    我正在与团队核实这一点、请期待下周早些时候提供反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    进展如何?
    我的客户正在等待您对此问题的反馈。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    感谢您的耐心

    • 我们在 EVM 上提供共模终端选项、可以帮助过滤共模噪声。 添加这些网络有助于提高 ESD 性能。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、

    感谢您的答复。
    您的答案对于 ESD 保护非常有效。
    另一方面、是否有必要添加额外的脉冲变压器来实现隔离?
    至于绝缘合规性、假设 IEC62368-1 (根据 IEEE802.3cg-2019的要求)。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    为了实现更好的共模噪声隔离、我们建议使用变压器来实现更好的共模噪声隔离。

    ——

    此致、

    Hillman Lin