This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:当直接连接板上的 CPU 和 TUSB8041A 时、是否需要交流耦合电容器?

Guru**** 2894050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468955/tusb8041a-when-directly-connecting-the-cpu-and-tusb8041a-on-the-board-are-ac-coupling-capacitors-necessary

器件型号:TUSB8041A

工具与软件:

嗨、团队:

请告诉我有关 TUSB8041A 的电路的知识。

我的客户计划直接在板上连接 CPU 和 TUSB8041A。

它们将 TUSB8041A 侧的0.1uF 交流耦合电容器连接到 USB_SSTXP_UP 和 USB_SSTXM_UP 引脚。

在不使用交流耦合电容器的情况下将 USB_SSRXP_UP 和 USB_SSRXM_UP 引脚连接到 CPU 是否正确?

检查清单文档规定了以下内容:‘无需交流耦合电容器、连接到 USB 主机 SSTXp/n 或 USB 连接器 SSRXp/n。

如果电路板通过 USB 连接器连接到主机侧、则电路板的主机侧有交流耦合电容器、因此我认为以下内容是正确的。

但是、如果没有 USB 连接器而是直接连接到电路板上、我认为需要交流耦合电容器。

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="612118" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468955/tusb8041a-when-directly-connecting-the-cpu-and-tusb8041a-on-the-board-are-ac-coupling-capacitors-necessary "]如果电路板通过 USB 连接器连接到主机端、则电路板的主机端具有交流耦合电容

    SSTX 需要100nF 交流电容。 SSRX 不需要交流电容器。

    [报价 userid="612118" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468955/tusb8041a-when-directly-connecting-the-cpu-and-tusb8041a-on-the-board-are-ac-coupling-capacitors-necessary "]如果没有 USB 连接器并且它是直接连接在电路板上、我认为需要交流耦合电容器。

    SSTX 和 SSRX 都需要100nF 交流电容。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。

    我懂了。 如果可能的话、请为数据表和检查清单文档添加一个注释、说明当直接接至电路板时需要一个交流耦合电容器。

    此致、  

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将 介绍有关交流电容器的常见问题解答。

    好的

    Brian