This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:需要进行原理图审阅才能正常工作而不寻址

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469212/tusb4020bi-schematic-review-required-for-functioning-without-addressing

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

您好!

需要进行原理图审阅。  TUSB4020BI 应独立工作、无需对寄存器进行编程... 上行端口连接至微处理器、下行端口连接至 GSM 上的 USB 连接、下行端口连接至用户访问 USB2.0端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basit 您好:

      我正在进行原理图审阅、并将在明天发送反馈。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 展望未来...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basit 您好:

     对于第二个下行端口、您可能需要 为 USB 连接器提供 Vbus。

     其他原理图看起来正常。

    好的

    Brian