This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:Altium Designer 文件

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, DS90UB927QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460204/ds90ub927qevm-altium-designer-file

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB928QEVM

工具与软件:

您好!

我的客户要求提供此 EVM 的 Altium Designer 文件、TI 可以提供吗?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    请允许我为您检查一下、感谢您的耐心!

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    感谢您的支持。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。
    如果除 DS90UB927QEVM 外、您还拥有 DS90UB928QEVM 的设计文件、
    如果您能提供、请告诉我。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    感谢您的耐心等待、DS90UB927QEVM 似乎没有可共享的设计文件。

    我将申请927的正确设计文件并在有可用时立即与您分享。 我还将获得928和分享这些。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel San:

    感谢您的持续支持。
    如果没有 Altium 格式的数据且只有不同的格式、请告知我们、以便我们可以咨询客户。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    可用927的格式不是 Altium 格式、但我将在此处分享928文件。

    我已在内部提出申请、想看看927的可共享设计文件是否可以提供、但是在此之前 DS90Ux928Q-EVM:

    e2e.ti.com/.../7433.SV600901B_5F00_Source.zip

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel San、

    我们的客户可以打开您提供的文件。
    我们正在等待文件 DS90UB927Q-EVM。

    感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi-San、

    由于使用以前的软件生成的设计文件、因此我们没有 Altium 格式的 DS90UB927Q-EVM 的设计文件。

    我直接通过电子邮件向您发送此文件。

    在制造任何文件之前、如果打算使用此设计、请先去除 TI 标识。

    此致!

    Miguel