This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:一些有关 TUSB320的问题

Guru**** 2914900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462162/tusb320-some-questions-about-tusb320

器件型号:TUSB320

工具与软件:

嗨、团队、

我有几个问题需要确认、
1. TUSB320默认为 UFP 模式。 如果默认情况下未连接 VBUS、TUSB320能否在未连接模式下正常工作? DFP 终端可以正常运行吗?
2.在 UFP 模式下10分钟后、如果 TUSB320通过 i2c 动态切换到 DFP、是否能自动切换到 UFP?
3.下面的设计图是否有问题?

此致!

JU.Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)默认启动启动是设置的端口。 在此原理图中、似乎该端口被上拉至其将默认为 DFP 模式。  

    2) 2)如果您希望在不拔下连接线的情况下交换端口角色、则 CC 控制器不支持此功能。 这需要通过 PD 控制器来实现。

    3) 3)根据我的理解、您最好使用 PD 控制器、而不是此处的 CC 控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh :

    >> 1.

    我们设计的角色切换逻辑如下:、
    1.默认情况下、PORT 引脚被下拉、然后给 VDD 引脚上电并启用 EN 引脚。 TUSB320现在处于 UFP 模式。
    10分钟后、关闭 VDD 管脚、EN 管脚、PORT 管脚被上拉。
    最后、为 VDD 引脚上电并启用 EN 引脚、TUSB320现在处于 DFP 模式。
    此过程中是否支持角色切换?
    >> 2.
    对于上述过程、如果默认未连接 VBUS、TUSB320是否可以在未连接模式下始终正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为确保该序列正常工作、您可能需要在角色交换之前先实际拔下并重新插入 USB-C 电缆。  

    我不知道您的意思。 如果 Vbus 断开且电缆保持插入状态、则会导致连接失败、并且不会处于未连接状态。 这是因为 CC 引脚将看到 PUP 和 PDOWN 电阻器开始连接过程、Vbus 交付是连接过程中的最后步骤之一。  

    如果 Vbus 不可用、则说明连接过程开始并失败。 这意味着 TUSB320不会处于未连接状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh :

    感谢您的答复,它对我非常有帮助~

    此致!

    JU.Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有更多问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭