This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029A-Q1:有关数据表中的参数问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469587/tlin2029a-q1-question-about-parameters-in-the-datasheet

器件型号:TLIN2029A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户制作其终端客户所需的文档。

他们请求了一些他们在数据表中找不到的参数。 您能帮助我找出这些参数吗?

1."H" 输入信号范围(V/最小值、典型值、最大值的情况下)

2."l"输入信号范围 (V/最小值、典型值、最大值的情况下)

3.输出为"L"时的电流值(mA/最小值、典型值、最大值)

输出为"H"时的电流值(uA/最小值、典型值、最大值时)

5.发送器上的信号延迟 (us /如果是 min、typ、max)

6. 接收器信号延迟 (us /最小值、典型值、最大值)

7. 通信速度(bps)

8. 上升/下降斜率时间(V/us /最小值、典型值、最大值情况下)

9、 主收发器频率精度(%/ 最小值、典型值、最大值)

10.从 收发器频率精度(%/  最小值、典型值、最大值)

11.泄漏电流(uA/最小值、典型值、最大值的情况下)

另外、请告诉我在数据表的哪里可以找到这些参数。

此致、

蔡斯