This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:有关数据表中的参数问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469585/tlin1029a-q1-question-about-parameters-in-the-datasheet

器件型号:TLIN1029A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户制作其终端客户所需的文档。

他们请求了一些他们在数据表中找不到的参数。 您能帮助我找出这些参数吗?

1.主下拉电容(pF /最小值、典型值、最大值的情况下)

2.从 下拉电容(pF /最小值、典型值、最大值的情况下)

3.发送器侧信号延迟(us /最小值、典型值、最大值)

4. 接收器侧的信号延迟(us /最小值、典型值、最大值的情况下)

5.通信速度(bps)

6.上升/下降斜率时间(V/us /最小值、典型值、最大值的情况下)

7.主收发器频率精度(%/ 最小值、典型值、最大值)

8.从 收发器频率精度(%/  最小值、典型值、最大值)

另外、请告诉我在数据表的哪里可以找到这些参数。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1和2:  

    -最小值:通常为 1 pF
    -典型值:通常约10 pF
    -最大值:高达20 pF (请参阅数据表的7.8)

    3.与 MCU 进行检查。

     
    4.接收器侧信号延迟
    -最小值:- 2 µs  
    -典型值: 1 µs
    -最大值:2 µs  (请参阅数据表的7.8)

    5、通讯速度
    - 20kbps (标准 LIN 通信速度) 可以处理高达100kbps 的数据(参见数据表的9.3.1.2)

    6.上升/下降斜率时间

    -最小值:低于6 µs
    -典型值:低于6 µs
    -最大值:6 µs  (请参阅数据表的7.8)

    7和8:主收发器频率精度
    -最小值:±1%
    -典型值: ±0.5%
    -最大值:±2%

    此致、

    Michael。