This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:用于具有 I2C 接口的两节电池的热插拔功能。

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468996/tca9511a-hot-swap-function-for-two-batteries-with-i2c-interface

器件型号:TCA9511A

工具与软件:

尊敬的先生:  

如下方框图所示、我们需要为两节具有 I2C 接口的电池提供热插拔功能。  

1.是否需要 I2C 缓冲器 TCA9511A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9511将交换方式总线与总线其余部分隔离开来、以允许在其余器件之间进行通信以继续。 如果单个总线上的器件是充电 IC 和电池、则不需要这种隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    正如 Clemens 已经提到的、TCA9511A 在热插拔事件中将" IN "侧和" OUT "侧分开。 如果电池1和2模块正在热插拔到系统中、TCA9511A 很有用。 否则、此处不需要 TCA9511A。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想确认一下我的理解是否正确。  

    当发生热插拔事件时、 如果我需要充电 IC 和电池之间的整个 I2C 通信来获取正确的数据、则  TCA9511A 将非常有用。 如果我不关心  热插拔时的 I2C 通信、则 不需要 TCA9511A。

    我的理解是否正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    发生热插拔事件时、 如果我需要充电 IC 和电池之间的整个 I2C 通信来获取正确数据、 TCA9511A 将非常有用。

    TCA9511A 将有助于防止由于热插拔事件而导致总线卡滞的情况。 如果不使用 TCA9511A、并且由于热插拔而发生总线阻塞事件、则需要复位连接到总线的 I2C 目标器件。  

    如果我不关心  热插拔时的 I2C 通信、则 不需要 TCA9511A。

    是的、这是正确的。 如果您遇到热插拔事件导致总线卡滞情况、则需要重置总线上每个目标器件/控制器器件的状态机。  

    请参阅 I2C 阻塞总线预防和解决方法

    此致、

    Tyler