This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:核心关联性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469625/tcan4550-q1-core-affinity

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将 TCAN4550与 iMX8DXL 处理器配合使用。 由于这是一款双核处理器、是否有方法或示例来实现与 CAN 相关的任务(例如 SPI 传输)在单个内核中运行?

此致、

Ankita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、您好!

    我会假设是这样、但这不是支持 NXP iMX8DXL 处理器的正确论坛。 我所熟悉的大多数具有多个内核的处理器仅使用一个内核即可运行、但我的专长是 TCAN4550、而 iMX8DXL 则不是 TCAN4550。

    这是一个 TI 支持论坛、我可以帮助解答您可能遇到的任何特定于 TCAN4550寄存器配置、引脚和硬件配置等的问题  很抱歉、我无法帮助您解决单个核心问题、但如果您有任何与 TCAN4550配置相关的问题、请随时在论坛中向我们提出。

    此致、

    Jonathan