This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:替换 USB 转接驱动器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469380/tusb522p-replace-the-usb-re-driver

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

大家好、我们尝试将 PS8719替换为 TUSB522PRGER、但 PS8719有一个限制、即主机端口和设备端口是在不同方向上固定的。 我想知道 TUSB522P 具有类似情况。 请参阅图2、这是我们的设计、USB30_TX0_RE 和 USB30_RX0_RE 连接到 USB 连接器、USB30_TX0和 USB30_RX0 连接到主机。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB522P 不存在此限制、您可以对主机或器件使用端。

    谢谢

    David