This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:原理图审阅

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469292/sn65dphy440ss-schematic-review

器件型号:SN65DPHY440SS

工具与软件:

a. 请求您验证原理图。
应用:用于驱动 LCD 显示屏的2数据线路 MIPI 接口。
控制器和显示板之间有长度为315mm 的 FFC。此重定时器放置在用于驱动 LCD 的显示板上。  

B.此外、我们将使用可支持 MIPI DSI 1.0的控制器 i.MX8 mini。 此 IC 是否与这些 MIPI 规范 V1.01r11向后兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 MIPI C-PHY 还是 D-PHY 设计? 对于 MIPI C-PHY、我不建议使用通道0、而是使用通道2或3。  

    DPHY440符合 DPHY1.1标准、而 DPHY1.1与 DPHY1.0向后兼容。

    谢谢

    David