This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:低电压 RS422接收器

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400V, TXU0104, AM26LV32E, TXU0102, AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469124/am26lv32-low-voltage-rs422-receiver

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件:THVD1400VTXU0104TXU0102AM26C32、

工具与软件:

我们正在寻找 将 RS -422接收器(1-5 Mbps)转换为 FPGA 1V8电平。

是否有芯片在一个封装中包含接收器和电平转换器?

或者、您是否对如何使用2个芯片构建它有过建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收发器如 THVD1400V、集成了电平转换器。

    如果您需要多个通道、并且不想使用多个收发器、请将多通道接收器(如 AM26C32/AM26LV32E)和电平转换器(如 TXU0102/TXU0104)结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dirk-Jan:

    我已经链接了一个适合您的具有灵活的1.65V 至5V 逻辑电平的器件列表: https://www.ti.com/interface/LV-485-LVD-422/products.html#2192=1.65V%20I%2FO%20supply&sort=1130 rs;asc& rs

    我还推荐 THVD1400V。 它列为 RS -485收发器、但也具有作为 RS -422接收器或驱动器的资格。 如果您只想将其用作接收器、您可以将/RE 和 DE 连接到 GND、以便仅启用接收器。 否则、如果您想坚持使用 AM26LV32、Clemens 建议也适用。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们、

    -Ethan