This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75162B:有关 Tjmax、Theta (j-a)和 Theta (j-c)的信息

Guru**** 2845010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468924/sn75162b-information-regarding-tjmax-theta-j-a-and-theta-j-c

器件型号:SN75162B

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN75176BDWR、并对 Tjmax、Theta (j-a)和 Theta (j-c)有疑问

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

我对 SN75162BDWR 有疑问。  

您能告诉我们有关  Tjmax、Theta (j-a)和 Theta (j-c)的信息吗?

我在数据表中找不到。

我将检查器件产生的热条件是否处于合理的值。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    您能说明一下您所询问的是哪款器件吗? 您提到了 SN75176BDWR (SN75162BDWR RS 至485  收发器)和 SN75162BDWR (八通道收发器)、它们是不同的器件。  

    由于 SN75162BDWR (八通道收发器)是一款较旧的器件、因此我们不再有热信息可用。 如果您使用此器件、其用例是什么? 由于这是较旧的器件、因此我可以提供更现代的器件建议、以更好地满足客户的需求。  

    此致!

    Ethan