This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:器件选择

Guru**** 2837100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469173/tusb320-device-selection

器件型号:TUSB320

工具与软件:

您好!

我的客户使用 TUSB320来检测电源的电流能力、但是他们已经意识到该器件不支持 CC 通信以及检测电源上的上拉。

您能否确认这是否正确? 如果是这样,有一个替代器件,你会推荐(简单和低成本总是首选)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您能否分享客户系统的方框图? 我不确定您在说"器件"时指的是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    该客户向我提供了一个图表、我可以通过电子邮件分享该图表、我可以将您循环进入当前的客户主题、以便您可以直接查看他们的问题(如果更简单)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我们能够支持 CC 通信并检测来自 TUSB320上电源的拉动。  

    可在 UFP 模式下通过 OUT1和 OUT2引脚广播和检测电流模式。 在 DFP 模式(源极侧)下、我们只能广播500mA 和900mA。 在 UFP 模式(灌电流侧)下、OUT1/2引脚证明信息如下所示。

    这些是 I2C 寄存器:

    是的。5V 时、需要所有 PD、端口和 CC 控制器来支持 CC 通信。 仅当您想将电压增加到超过5V 时、才需要 PD 控制器。