This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS CAN##39;t LINK UP。

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455252/dp83867is-dp83867is-can-t-link-up

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在 为其后续产品评估 DP83867IS。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复。


他们希望将 PHY 接口速度固定为100Mbps。
但他们无法做到。
您能告诉我如何将接口速度设置为100Mbps 吗?
他们已经确认 CPU 和 DP83867之间的通信
没问题。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-san

    由于美国 圣诞节和新年 假期、您的问题将延迟回复。 我们已为此 E2E 主题分配了一名工程师、当我们返回时、我们将关注您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您是否能够读取寄存器? 如果是、您能否为我提供以下寄存器信息:0x0004和0x0009。

    您可以通过寄存器0x0009禁用11Gbps、通过寄存器0x0004禁用10Mbps。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的答复。

    我将向客户询问登记值、一收到就会立即通知您(可能是1月初)

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我将等待客户的反馈。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的等待。

    我从客户处获得了如下寄存器值。

    1. 自动协商广播寄存器(0x0004)= 0x01E1
     配置寄存器1 (0x0009)= 0x1300

    他们希望将通信速度和类型确定为仅100BASE-TX 全双工。
    0x0004h 寄存器中的 TX_HD、Te_FD 和 Te_HD 位是否应为"0"?
     0x0009h 寄存器中的1000BASE-T 全双工和1000BASE-T 半双工位也应该为"0"吗?

    请您给我您的答复吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您是否能够对以下寄存器进行编程、以便仅以100BaseTX 全双工模式启用 DP83867:

    • 配置寄存器0x0009 = 0x0000
    • 配置寄存器0x0004 = 0x0101

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的答复。

    客户检查了 DP83867IS 是否能够以100BASE 全双工模式建立链路
    使用0x0004 = 0x0101、 0x0009 = 0x0000
    因此、 DP83867IS 无法与建立链路。

    他们将值写入 您告诉我的寄存器。  

    之后、它们读取了寄存器(0x0004、0x0009 )中的值
    并确认 值与写入数据相同。

    以下是它们的寄存器数据。

    地址 数据   地址 数据地址数据地址数据           
    0x0000 0x2100、 0x0001 0x7949 、 0x0004 0x0101、 0x0005 0x0000
                    (原始数据: 0x0004 0x01E1、 0x0005 0x1300  )                                
    0x0006 0x0064、 0x0007 0x2000、 0x0008 0x0000 、 0x0009 0x0000  
    0x000A 0x0000、 0x0010 0x5448、 0x0011 0x6802、 0x0012 0x0000  
    0x0013 0x0040、 0x0014 0x29C7、 0x0015 0x0000、 0x0017 0x0040  
    0x001E 0x0002  

    此外、它们还可以将通信速度固定为10BASE
    当他们改变 
    寄存器中的值时、0x0000 只从0x2100改为0x0100。

    如果需要修改任何数据来修复 100BASE 全双工模式、
    您能告诉我吗?   

    再次感谢您、此致、
    和也。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    通常、链路中断是由信号质量造成的。

    100Mbps 使用两对电缆、10Mbps 仅使用一对电缆。 如果一对电缆的不匹配度更高会导致信号性能下降、有时 PHY 只能支持10Mbps、而不能支持100Mbps。

    我们有布局检查清单、您可以参考这些清单来检查设计:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的支持。

    我明白了。 我将请他们根据您随附的检查清单检查他们的布局。

    我还附加了一个有关其波形的文件。  
    您能否请您看一看、并回答此文件中的 Q1~Q4问题?

    再次感谢您、此致、
    和也。

    e2e.ti.com/.../Customer_5F00_waveform011025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    • 我想问一下 NLP 脉冲的峰峰值电压是多少?
    • 信号似乎有一点噪音。 不确定这是在 MDI 线路上探测问题还是基于信号质量。

    如果可能、客户是否能够在以10Mbps 的速率建立链路后读取0x0225?

    ——

    谢谢!

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的支持。

    请让我确认阅读地址。
    器件数据表中未描述0x0225地址。

    此地址是否正确?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    寄存器0x0225位于故障排除指南中。 请参阅以下文档:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的答复。

    但文档第10页显示"在10Mbps 通信中、请勿参考表进行精确测量"

    此寄存器地址"0x0225"是否正确?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉混淆。 您是对的。 0x0225不适用于10Mbps。  

    我要说的是布局和信号测量方法、我们可以通过这种方法来检查信号的质量。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的答复。

    他们根据您的布局指南检查了其布局。 但他们找不到任何问题。

    电缆是否存在任何问题?
    此外、如果  在 电缆长度较短时链路建立成功、那么链路建立故障的原因是什么。
    是电缆类别吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果可以使用更短的电缆进行链路、则表明信号质量较差。

    长电缆通常具有更高的衰减、从而导致信号质量和 FLP 较差。  在示波器上测量 MDI 线路上的信号可能表明这种行为。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的大力支持。

    我明白你说的。
    我可以另外问您一个问题、如下所示?


    他们如何判断自己的以太信号质量是好还是坏?
    如果他们参加了 Ether 的合规性测试、他们是否知道他们的信号质量好或坏?

    或者是否有其他方法来判断?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、合规性测试可以证明信号质量。 如果客户能够运行合规性测试、我会使用合规性测试方法。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的大力支持。

    客户 希望 TI 检查 其当前 原理图。
    但他们不希望在该胎纹中披露原理图。
    如果您告诉了您的电子邮件地址、我想将他们的原理图发送给您。

    如果没有问题、请告诉我您的电子邮件地址?  

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    当然,我添加你作为一个朋友,你可以通过私人聊天发送给我.

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的友好回复、并告诉我您的电子邮件地址。

    我昨天通过电子邮件将原理图发送给了您
    您能否查看随附的文件并给我您的回复?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

     我检查一下原理图。 客户似乎正在使用具有回波损耗和串扰且符合规格的集成 RJ45。

    我在布局方面仍然更关注:

    • 确保布线长度较短
    • 确保布线阻抗匹配

     

    如果可能、客户能否与另一个 DP83867连接、看看他们是否能够以100Mbps 建立链路?

     

     

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    根据您提供的寄存器读取、似乎客户无法以100Mbps 的速率成功进行自动协商。

    • 客户是否也有用于10Mbps 的寄存器转储?

    如果可能、我可以问一下在10Mbps 和100Mbps 期间 FLP 脉冲的峰峰值是多少?

    我与客户确认原理图上的内容、似乎客户正在使用集成 RJ45和变压器规格。 请遵循原理图规格。 我认为原理图没有任何问题。

    ——

    此致、

    Hillman Lin