This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:放置50欧姆电阻器、如果需要额外的电容器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466688/dp83822i-placement-of-50-ohm-resistors-and-if-the-extra-caps-are-necessary

器件型号:DP83822I

工具与软件:

DP83822I 数据表规定、必须将49.9 Ω 电阻器和电容器靠近器件放置。  我见过其他 PHYTER 数据表提到同样的内容、因此我确信这是正确的。  但是、当我查看 DP83822 EVM 板上的布局时、这些49.9 Ω 电阻器紧邻磁性元件放置。  EVM 布局是否正确或数据表中的建议?  我认为数据表正确、请确认。

DP83822I 数据表还在 AVD 电源上提供了1uF 和0.1uF 电容器、为49.9欧姆电阻器供电。  该 EVM 没有这些电容器。  电源相关建议(数据表中第10节)已经针对1uF 和0.1uF 电容(除此之外)提出。  此外、还建议这些电容尽可能靠近 DP83822。  由于 AVD 为引脚14、且 TP+/TP-/RD +/RD-引脚就在隔壁、因此我不知道数据表(第9.2.1节)中推荐的电容有何不同。  EVM 布局是否正确或数据表中的建议?  在本例中、我认为 EVM 是正确的。  请确认。

谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    EVM 布局将这些电阻器尽可能靠近放置、同时保持 MDI 布线对称且长度匹配。 数据表建议是正确的、但在放置这些电阻器时、请将 MDI 布线布局视为更高的优先级。

    以下布局检查清单详细介绍了 MDI 布线布局建议:
    https://www.ti.com/lit/zip/snlr048 

    [quote userid="77814" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466688/dp83822i-placement-of-50-ohm-resistors-and-if-the-extra-caps-are-necessary DP83822I 数据表还在 AVD 电源上有一个1uF 和0.1uF 电容、用于为49.9欧姆电阻供电。

    这些去耦电容并不是一项严格的要求。 如果预计电源轨上会出现噪声、这些电容器可提供更多冗余来保护 MDI 信号质量。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认49.9欧姆电阻应尽可能靠近 PHY 放置、但不以违反 MDI 布线布局的方式放置。  很有道理。  还感谢您清除49.9 Ω 电阻周围额外的1uF 和0.1uF 电容、这是冗余的、可选、您的里程数因器件而异。  对于(4)个建议的去耦电容器、我们在 AVD 上使用50V MLCC 电容器、并安装可选的铁氧体磁珠。  使用铁氧体磁珠时、FACTION AVD (引脚14)靠近 MDI 引脚、50V 电容器几乎不会出现任何直流偏置降额、我认为我们的设计可以摆脱这些冗余电容器。

    还有一个关于 AVD 轨的问题。  我们的设计中具有可选的铁氧体磁珠、但铁氧体磁珠的位置尚有争议。  由于 AVD 必须连接到 PHY 上的引脚14和 PHY 旁边的(4)去耦电容器、因此铁氧体磁珠应靠近 PHY。  但是、AVD 也连接到 RJ45的中心抽头(我们使用具有集成磁性元件的插孔)和一些靠近 RJ45的电容器。  因此、铁氧体磁珠靠近 RJ45是有意义的。  最后、我们得到 Pulse 提供的这项建议、该建议说、要降低 EMI、RJ45和 PHY 之间应保持1英寸的间距。   https://www.pulseelectronics.com/wp-content/uploads/2020/12/Pulse_Layout-Considerations-v7.pdf

    我们的电路板在 RJ45和 PHY 之间的间隔刚好超过1英寸。  您建议将铁氧体磁珠放置在哪里?  在 PHY 旁边、RJ45旁边、PHY 和 RJ45之间的中途点、使用两个铁氧体磁珠?

    谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PHY 和 RJ45隔了很大一段距离(在本例中为1英寸)时、您对在 AVD 轨上放置铁氧体磁珠有什么建议吗?  请参阅上面的帖子。

    谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    很抱歉耽误你的时间。

    在这种情况下、铁氧体磁珠应放置在更靠近 PHY 的位置。 如果应用中预计会出现明显的 ESD 噪声、也可以在更靠近磁体的位置使用第二个铁氧体磁珠。

    谢谢!

    Evan