This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:强大的自动 MDIX

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468145/dp83867is-robust-auto-mdix

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好!

我有关于 DP83867IS 的问题。

在下面的寄存器中、如果连接的 PHY 正在执行自动协商、是否最好不要启用强大的自动 MDIX?

对于1000Base、自动协商通常是标准配置、因此我认为自动 MDIX 设置应设置为正常、但我的理解是否正确?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    当任一 PHY 处于强制速度模式时、应使用稳健的自动 MDIX 设置。 只要两个 PHY 都启用了自动协商功能、就无需启用此功能。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    感谢您的回答。
    例如、启用稳健的自动 MDIX 是否会在极少数情况下导致自动协商失败?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    否、只要两个器件都启用了自动协商、稳健的自动 MDIX 就始终可以启用、并且不会导致自动协商失败。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:


    感谢您的回答。

    稳健的自动 MDIX 和正常的自动 MDIX 之间有什么区别?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    在功能上、稳健和正常自动 MDIX 是相同的、区别在于应用。 稳健的自动 MDIX 有助于在任一链路伙伴处于强制速度模式(而不是自动协商)时解决电缆交叉问题。 两种模式仍然可以实现相同的功能、请检查电缆交叉。  

    此致!

    Vivaan