This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:启用图形发生器后、DS90UB971的 DOUT 没有任何输出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465833/ds90ub971-q1-no-any-output-from-dout-of-ds90ub971-after-we-enabled-pattern-generator

器件型号:DS90UB971-Q1

工具与软件:

您好、先生、

我们使用以下示例代码来启用 图形发生器。 但 DS90UB971的 DOUT 没有任何输出。 是否有任何不正确或缺失的器件?

 DS90UB971和 TDA4AL 之间的 I2C 正常、我们可以  通过 I2C 获得 DS90UB971的正确 ID。

7.6.4图形发生器的代码示例

#Patgen 固定色条1280x720p30.

WriteI2C (0xB0、0x00)#间接图形生成寄存器

WriteI2C (0xB1、0x01)# PGEN_CTL

WriteI2C (0xB2、0x01)

WriteI2C (0xB1、0x02)# PGEN_CFG

WriteI2C (0xB2、0x33)

WriteI2C (0xB1、0x03)# PGEN_CSI_DI

WriteI2C (0xB2、0x24)

WriteI2C (0xB1、0x04)# PGEN_LINE_SIZE1

WriteI2C (0xB2、0x0F)

WriteI2C (0xB1、0x05)# PGEN_LINE_SIZE0

WriteI2C (0xB2、0x00)

WriteI2C (0xB1、0x06)# PGEN_BAR_SIZE1

WriteI2C (0xB2、0x01)

WriteI2C (0xB1、0x07)# PGEN_BAR_SIZE0

WriteI2C (0xB2、0xE0)

WriteI2C (0xB1、0x08)# PGEN_ACT_LPF1

WriteI2C (0xB2、0x02)

WriteI2C (0xB1、0x09)# PGEN_ACT_LPF0

WriteI2C (0xB2、0xD0)

WriteI2C (0xB1、0x0A)# PGEN_TOT_LPF1

WriteI2C (0xB2、0x04)

WriteI2C (0xB1、0x0B)# PGEN_TOT_LPF0

WriteI2C (0xB2、0x1A)

WriteI2C (0xB1、0x0C)# PGEN_LINE_PD1

WriteI2C (0xB2、0x0C)

WriteI2C (0xB1、0x0D)# PGEN_LINE_PD0

WriteI2C (0xB2、0x67)

WriteI2C (0xB1、0x0E)# PGEN_VBP

WriteI2C (0xB2、0x21)

WriteI2C (0xB1、0x0F)# PGEN_VFP

WriteI2C (0xB2、0x0A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    您是否有可以与之合作的 TI 销售代表或 TI 现场应用工程师? 这些是 NDA 器件、我们需要将此 E2E 更改为内部论坛。   

    您可以提供您尝试操作的方框图会有所帮助。 要查看图形发生器、您需要将 DES 连接到971。  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我们的 FAE 是 Shih、Gibbs

    我们使用测试盒(Dothinkkey FM101)来验证 PC 上的测试模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您能否与 Gibbs 合作、将其送至内部 E2E?  

    建立后、我们可以提供一个脚本供您运行。 您可以为内部 E2E 提供以下信息。  

    PATGEN 输出    
       
    水平分辨率  
    垂直 分辨率  
    总垂直消隐    
    垂直前沿  
    垂直后沿  
    垂直同步    
    帧速率  
    FC 速率  
    视频格式

    Gibbs  

    请帮助将其设为内部修补程序。

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ​您好、Glenn、

    请告诉我们为什么需要 FC 率?

    水平分辨率 1920.
    垂直分辨率 1080
    总垂直消隐 45.
    垂直前沿 10.
    垂直后沿 33.
    垂直同步 2.
    帧速率 60.
    FC 速率 7.55 Gbps
    视频格式 RGB888

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    我已经给吉布斯提供了这个。 他应该很快就会联系到。