This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:当有许多 CAN 总线组时、我应该注意什么?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470223/tcan1044v-what-should-i-pay-attention-to-when-there-are-many-can-bus-groups

器件型号:TCAN1044V

工具与软件:

嗨、团队:

当有许多 CAN 总线组时、我应该注意什么?
是否有必要为每个 CAN 总线添加 TVS 或 ESD 保护? 谢谢  

是否有应用参考?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    • 端接电阻器  
    • 接线的长度和质量。 更长的导线可能导致信号劣化。
    • 总线负载-每条总线通常支持30个节点。
    • 接地和屏蔽-避免接地回路、在所有 CAN 总线组之间保持公共接地基准、并在易受 EMI 影响的环境中使用屏蔽电缆。
    • 如果存在其他问题、请使用 CMC
    • 在连接器或入口点附近使用 ESD 保护-我们为所有 CAN 应用推广 ESD2CAN。

    请参阅数据表的第9.2.2.1节作为参考。  谢谢、您可以进一步参阅控制器局域网(CAN)简介的第5部分。

    此致、

    Michael。