This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:提供温度结温范围(Tj)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469943/esd204-provide-temperature-junction-range-tj

器件型号:ESD204

工具与软件:

你(们)好  

请为以下器件 ESD204DQAR 提供温度结温范围(Tj)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poonam:  

    范围应为-37.93C 至127.07C。 请参阅此 E2E 帖子、获取公式: 链接。  

    此致!

    McKenzie