This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31M:与5962-xxxx 之间的区别

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468686/am26ls31m-difference-with-5962-xxxx

器件型号:AM26LS31M

工具与软件:

大家好、团队成员:

需要对此问题进行澄清。
这两个 OPN (AM26LS31MFKB 和 5962-7802301M2A)之间有何区别?  

产品页面显示它们是相同的、但想知道我们为什么会这样 OPN - 5962-7802301M2A


正确地说、

麦地那艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 在数据表中定义了 AM26LS31MxxB 的特性。
    SMD 5962-78023中定义了5962-7802301xxA 的特性 ;向 DoD 销售产品时需要使用此命名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!  
    "那你打算怎么办?"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.defense.gov
    landandmaritimeapps.dla.mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不同之处在于 5962-7802301M2A 是军用版本。 除非明确需要、否则建议使用 AM26LS31M。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan!
    但在我们关闭 TT 之前、您能否确认以下摘要是否正确?
    AM26LS31MFKB 和 5962-7802301M2A 在形式、安装、功能和规格上是否相同?
    唯一的区别是、 5962-7802301M2A 命名规则对于军事市场是必需的?

    -艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、封装、功能和一般规格是相同的。 数据表中的"封装信息"部分显示:

    很乐意提供帮助!

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan!

    艺术