This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:DS64BR401的极性反转功能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469471/ds64br401-polarity-reversal-function-for-ds64br401

器件型号:DS64BR401

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

  我们有一个有关 差分输入/输出信号极性的问题。

 DS64BR401是否为输入信号和输出信号提供改变极性(差动 p/n)功能?

(例如、是否有用于更改 p/n 信号极性的寄存器?)

此致、

Shuichi Sugi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi-san:

    DS64BR401不包含任何用于显式更改 P/N 极性的设置。 不过、DS64BR401对于通过器件传输的数据是透明的、因此您只需将 N 布线连接到 P 引脚、将 P 布线连接到 N 引脚、而不会改变转接驱动器性能。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

     感谢您回答我的问题。 我们理解您的解释。

     谢谢你。

    此致、

    Shuichi Sugi.