This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:控制寄存器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468068/ds90ub913a-q1-control-register

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具与软件:

你好  

0x2B 寄存器中的预期值是多少?

根据数据表、该寄存器保留 、但在故障分析期间、我们看到可疑器件的值为10、正常器件的值为8。

如何更改这个保留寄存器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说值为10或8时 、它是十进制的、对吗?

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、

    如何更改这个保留寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这只是一个调试寄存器、没有太多作用。 您能给我发送一个好的和坏的运行的完整寄存器转储吗? 需要查看是否有任何其他寄存器给出了此处所发生情况的任何线索。

    您能解释一下您遇到了什么错误或问题吗?  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将请求包含完整寄存器的文件、这是摘要。

    对产品的影响不是图像显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    该寄存器不执行任何操作、因此是保留寄存器的原因。 您可以忽略它。

    Glenn