This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1401:钳位电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469373/tvs1401-clamping-voltage

器件型号:TVS1401

工具与软件:

你好、员工

针对 TI 的平缓钳位状态的应用简报 slvae72、"...在需要耗散25A 电流的典型1kV 浪涌事件期间、钳位电压将为19.4V。"
如何找到19.4V 的值?

我在 TVS1401数据表中找不到19.4V。
此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    钳位电压将取决于浪涌事件的峰值电流。

    电气特性表包括此器件可处理的最大 Ipp 下的钳位电压30A。  

    随着浪涌事件的峰值电流上升、钳位电压也会上升。

    这就是您在数据表中找不到19.4V 的原因、因为它在25A 时的 IPP 不具有特征值。  

    可以按如下方式估算 VCLAMP:  

    此致、

    Sebastian