This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF388:5引脚 PLLSEL 放大器;内部 PD 和 PU

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469502/ds90cf388-5pin-pllsel-internal-pd-pu

器件型号:DS90CF388

工具与软件:

大家好!


我对 DS90CF388有一些疑问。

(1)将5引脚 PLLSEL 直接连接到 Vcc 是否更好? 或者能否通过电阻器将其上拉?
(2)内部 PD /PU 的电阻值是多少?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    可以直接连接到 Vcc、或使用10欧姆的上拉电阻。

    2.数据表当前不共享内部下拉/上拉值。 但是、您可以 参考原理图建议以按预期工作。

    此致、
    Ikram