This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781A-Q1:数据表存储温度更新

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469714/sn65hvd1781a-q1-datasheet-storage-temperature-update

器件型号:SN65HVD1781A-Q1

工具与软件:

Bobby、您好!

只需检查一下数据表的审批流程状态是否有更新即可。  谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的耐心等待、因为我知道您已经等了一段时间。 鲍比已经离开办公室,并将在下周回来,所以他可以提供他的意见。 从数据表可以看出、审批流程存在阻碍。 不幸的是 ,这是一个官僚问题,我们无法控制,可能需要几个星期。

    不过、该器件仍被确认支持-55°C 的存储温度、因此这里没有发生任何变化。 Bobby 或我将在我们学到任何新东西后更新您的信息。  

    此致!

    Ethan