This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221EIDB-Recommanded alternate

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469695/trs3221e-trs3221eidb-recommanded-alternate

器件型号:TRS3221E

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用了 TRS3221EIDB 器件、 该器件每年生产数千份。

在 TI 提出的替代方案中、我们发现以下组件:

1) TRS3221EIDBR

2) TRS3221EIDYYR

3) TRS3221EIPWR  

4) 4) TRS3221EIRGTR  

为什么卷带包装中的参考 TRS3221EIDBR 处于活动状态且 TRS3221EIDB  已停产?

我们的产品需要长久的耐久性、以上4个参考文献中哪一个是最耐用的? TRS3221EIDBR 是否适合长时间耐用?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂厄、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    Andrew 对您其他 E2E 帖子的回复 在此处也是正确的。  TRS3221EIDB 和 TRS3221EIDBR 是完全相同的器件。 唯一的区别是、它们的封装方式不同。 我们无意废除 TRS3221EIDBR。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们!

    -Ethan