This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:用于 MCU 时钟的 CLKOUT?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469034/dp83tc817s-q1-clkout-for-mcu-clocking

器件型号:DP83TC817S-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

工具与软件:

你好  

与 PHY CLKOUT 引脚相关的一般问题。

CLKOUT 是否可用于为系统中使用的 MCU 提供时钟? 或者 CLKOUT 是否仅用作基准时钟?  

MCU 需要100MHz、因此我需要4倍的 CLKOUT、或者我是否可以在 PHY 内部生成100MHz?

由于这是 SE 信号、我需要 CDCE6214等时钟发生器?  

是否有相关 EMI (如果将其用于 MCU 时钟)的经验?

Thx Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    CLKOUT 可用作另一个 PHY (DP83TC812/817)的基准时钟输入。 由于对1000Mbps PHY 的抖动要求较严格、因此 DP83TG720/721的抖动要求也并非如此。 CLKOUT 规格(上升/下降、抖动)在数据表的时序要求部分提供、您可以在此处进行检查。  

    遗憾的是、我们无法在 CLKOUT 引脚上生成100Mhz。 请使用外部时钟、时钟发生器团队可以帮助您选择一个。

    谢谢!

    David