This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:EEPROM 编程实用程序问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469665/tusb8044aevm-problems-with-the-eeprom-programming-utility

器件型号:TUSB8044AEVM

工具与软件:

我们有一个 TUSB8044AEVM 4端口集线器评估板、但在使用 Windows 10的 EEPROM 编程实用程序(TUSB80xx_EEPROM_Programmer_V1.0.0.1)出现问题。
我收到的错误与此论坛上的其他用户类似。

"未找到连接的 TUSB840器件。 此程序现在将退出。"

打开开关 SW1_3和 SW1_4以启用 I2C 上拉电阻。 所有其他开关均关闭。 我们正在使用 AT24C08C EEPROM 并已将其替换两次。 我已尝试使用 USB 3.0电缆以及 USB 2.0电缆。 同时卸载并重新安装编程器实用程序。

当与 USB 3.0电缆连接时、Windows 设备管理器报告两个 USB 端口。 集线器似乎完全正常工作。
您能告诉我在哪里做错了吗? 什么是魔法?

Daryl Berryhill

耐用型便携式计算机(MaxVision)