This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PC ->EVM 983 ->显示988 ->显示988 ->显示988

Guru**** 2793065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470624/faq-pc---evm-983---display-with-988---display-with-988---display-with-988

器件型号:DS90UB988-Q1EVM

工具与软件:

您好!

  • 是否可以使用此设置通过以下设置来测试菊花链功能:

PC -> EVM 983 ->显示与988 ->显示与988 ->显示与988 ->显示与988

~ Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨、您好!

    是的、使用98x 菊花链可以实现这一点。 显示板需要具有到显示器的输出(OLDI)以及连接到下一个解串器的菊花链输出。 并且它们可以以 Y 分离或直线菊花链配置进行连接。  





    另外、请注意、由于有多个显示器(可能具有不同的图像)、983输入可以是:
     -超级帧输入。 裁剪每个显示部分的位置(并在需要时垂直滤波)
     -或在同一个 DP 链路上有多个视频流的 DP 多流传输


    AN 要将 PC 用作此测试的源、您需要配置 GPU 以强制执行自定义分辨率、例如 NVIDIA Quadro。

    如果您需要有关这些测试的更多信息、请告诉我、我们进行了类似的演示设置。

    此致、
    Ikram