This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:规格检查

Guru**** 2888930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470524/tusb8044a-spec-check

器件型号:TUSB8044A

工具与软件:

你(们)好

客户有关于 USB 集线器 TUSB8044A 的问题。 数据表中显示、该引脚具有内部上拉电阻器、对吧? 客户的线路 PWRCTL_POL 悬空、但电路板行为不一致某些电路板的 PWRON1输出为高电平、某些电路板的 PWRON1输出为低电平。 对 PWRCTL_POL 添加外部上拉电阻器后、该电阻器将变为高电平。 这个内部 PU 是否会变为无效?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      客户是否通过下拉 FULLPWRMENT 引脚启用了电源开关? 如果是、当 PWRON 变为低电平时、 OVERCURR 引脚是否也会变为低电平?

    好的

    Brian