This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450V:集成上拉和放大器;下拉值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470396/thvd2450v-integrated-pull-up-pull-down-values

器件型号:THVD2450V

工具与软件:

对于 THVD2450V 器件、DE 引脚上的集成下拉电阻器的最小、典型、最大值是多少?  有什么意义?  多路复用器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性显示输入电流(电阻器和漏电流之和)为最高5 µA、因此最小电阻值为 VIO / 5 µA。 未指定其他特性。 如果您想增加噪声容限、请添加一个更强的电阻器。