This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83288

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469963/dp83822h-dp83288

器件型号:DP83822H

工具与软件:

您好!  
我要将 DP83822与 LED 附带的 RJ45连接器相连。 RJ45的部件号是  WE-RJ45LAN 10/100BaseT。

因此、对于此连接器的 LED、我可以将绿色和橙色 LED 直接连接到 DP83822的 LED0和 LED1引脚吗?


"你是我的
Damini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damini:

    是的、您可以将 LED 引脚从 DP83822H 连接到此 RJ45上的 LED。 请参阅数据表中的第8.5.2节、了解实现这一点的正确方法:

    您可以在 LEDCFG1和 MLEDCR 寄存器中配置每个 LED 引脚代表什么。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。