This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:使用卫星项目

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469905/thvd1424-use-satellite-project

器件型号:THVD1424
Thread 中讨论的其他器件: THVD9491-SEP

工具与软件:

各位专家、您好!

我们要将 THVD1424用于卫星项目。

是否对卫星上的使用有任何限制?

根据我们的理解、该器件不具备释气和辐射防护。

我们希望确认、对于航天应用中使用汽车级产品、TI 是否存在任何使用限制。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimura-San,

    商业产品将不受任何限制。 但是、用于军事和空间项目的产品可能会遇到出口限制、但我对此不太了解。 有关更详细的答案、我建议您联系您区域的 TI FAE 联系人。  

    对于 THVD1424、请注意、该器件不适用于航天应用、可能会因辐射而发生故障。 但是、我们有 多个航天级 RS -485收发器THVD9491-SEP 是我将重点介绍的器件、因为它的规格和性能与 THVD1424最接近、同时具有抗辐射能力。  

    另请注意、THVD1424不是汽车级产品。 它确实具有相同的工作温度范围、但它所经过的汽车应力测试与我们的其他器件所经过的测试不同。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan-San、

    感谢您的回答。

    我将检查 THVD9491-SEP。

    此致、

     木村彻