This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:选择合适的接口芯片来聚合信号

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0124, LMH0397, LMH0341, DS32EL0124, DS25BR100, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460710/ds32el0124-choosing-the-right-interface-chip-to-aggregate-signals

器件型号:DS32EL0124
主题中讨论的其他器件:LMH0341DS25BR100、DS32ELX0124 、LMH0397、 和 DS90UB913A-Q1

工具与软件:

您好!

首先我要提到的是、这个问题是通用的、并不是标题中所描述的芯片。

TI 不提供在不选择器件的情况下提出 E2E 问题的方法。

因此、请转发此申请以提供专门处理 TI 大量器件而不仅仅是此 SERDES 的支持。

 

我正在寻找最适合以下应用的 TI 芯片。 (请参阅随附的方框图)

要求是在单根同轴电缆上以不同的带宽传递不同的信号并且彼此异步。  方法是将它们聚合在一起、然后通过单根同轴电缆、再通过更远的同轴电缆将通过旋转接头或滑环设备。 因此、与没有聚合的情况相比、可以减少旋转接头和滑动尺寸/节点/成本。

.

最好使芯片具有双向性、以便 TX 和 RX 连接到同一根同轴电缆上。 这样就可以使用单根同轴电缆。

最大聚合速率可以小于200Mbps、但更倾向于具有1G 至3GHz 的速率。

 

我已经添加了基于 FPGA 的解决方案方框图、该解决方案在 TX 端对信号/总线进行采样并将其放在单个输出中。 该输出与时钟一起被馈送到您推荐的 TI 芯片、并且将连接到同轴电缆。

在 Rx 端芯片将接收同轴电缆的数据,并为 FPGA 提供恢复的数据和恢复的时钟, FPGA 将从聚合输入中提取数据并恢复所有信号。

电缆的最大长度为3m。但是我更希望芯片在接收侧具有预加重功能。

此外、为了消除线路扰频器上的直流、需要解扰器。

 

请推荐一个 最适合此应用的芯片(用于 Tx 和 RX)。

(我有检查但不适合的芯片有  :DS32EL0124、DS32ELX0124、LMH0341/041/071/051或 LMH0397、DS25BR100、似乎都不匹配)

 

请注意、该应用需要时钟来对传入信号进行采样、并且需要在另一侧恢复、因此我几乎看不到  FPD link 3串行器 DS90UB913A-Q1

作为候选人)

 

另请注意、应用是这样的 不适用于视频 传输和聚合的数据根本不会进行编码。 (例如、不符合 SMPTE 标准)

谢谢!

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anver:

    感谢您在 TI E2E 论坛上发布咨询。

    我们希望确保我们理解您的请求、以便为您提供最大帮助。 您能帮助我们验证以下内容吗?

    • 器件可以是双向或单向 SERDES
    • FPGA 将发送/接收多个可能彼此异步的通道/通道数据。
    • 正在采样的时钟是否与同轴电缆传送的任何特定数据通道同步?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是答案:

    • 器件可以是双向或单向 SERDES è 首选双向。 但是、如果不可能是双向的、我会选择单向乘以2、这样价格会是原来的两倍。
    • FPGA 将发送/接收多个可能彼此异步的通道/通道数据。 è 是的。 上述信号彼此不同步。 多个输入可能是 RS422、将对其进行采样并进行聚合。
    • 正在采样的时钟是否与同轴电缆传送的任何特定数据通道同步? è 不。时钟被馈送到 FPGA、只是为了启用各种信号的采样并能够在多路信号分离器侧恢复它们。 不过、它的频率需要足够高才能充分采样最高输入、这取决于您将建议的芯片。 最好在500MHz<f <2GHz 范围内  

    期待您对 IC 的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anver:

    感谢您对系统要求的一些附加输入。

    请允许我将此票证与 TI 的另一个团队分享、他们可能会帮助为您提供更合适的解决方案。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    SERDES 需要接收和发送哪种类型的数据? 我仅使用 TXCLK 和 RXCLK。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    整个系统应通过简单分立器件发出的各种信号、变化率为秒、RS422/RS232串行通信速率为115200Hz、如果串行器/解串器应该足够快、甚至能够传递更高的信号、例如 CAN 总线甚至高达100M 的以太网。

    SerDes 可能有多个端口。 所有这些插件都将来自 FPGA。

    现在我想到的方法是对 FPGA 内的信号进行采样、较慢的信号( 例如将分立器件聚合 到 单线中)、 其他较快的信号将被采样并传递到 SerDes。

    串行器/解串器功能将能够与同轴电缆连接、并且能够使用 CDR 恢复数据还确保数据进行扰频以便减少直流偏置、从而正确恢复在单条同轴电缆上传递的数据。

    如果可以、将 TX 和 RX 同时放在同一根同轴电缆上、否则系统将加倍、并拥有2条同轴电缆线路、一条用于 RX、另一条用于 TX。

    这有道理吗?

    由于此设计的目的是拆除滑块或减小传输的信号容量、因此不存在条纹限制。 尽最大努力大幅减少信号是可以接受的。

    谢谢

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anver:

    我们有一个可接受并行数据和输出并行数据的串行器/解串器。 您能否看一下 DS90UB925-Q1和 DS90UB926-Q1。 由于它们是并行输入、因此应该能够让您传递任何信号、而不仅仅是 RGB 数据。

    此致、

    Gil Abarca