This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:tINACTIVE 时间配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469903/tcan1145-q1-tinactive-time-configuration

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在 其中一个项目中使用 TCAN1145DRQ1 CAN 收发器。 在用户手册中、我发现 tINACTIVE 的值(除了 SWE 超时值、当没有总线活动时从 STANDBY 切换回睡眠模式)为3.75至5分钟。 我找不到任何寄存器来配置这些值。



该值是固定的还是我们可以配置该计时器值? 此外、我们还可以配置 tSILENCE 时间(0.6至1.2秒)吗?

此致、

Punith Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munith:

    不幸的是、tinactive 和 tSilence 都是固定的、因此它们不可配置。

    此致、

    Sean