This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:我可以在 VID 中获得经出厂编程的 OTP/PID 吗?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461953/tusb8041-can-i-get-factory-programmed-vid-pid-in-the-otp

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

我通常订购的 MCU 预先刷写、至少是供应商提供的引导加载程序。  我可以对 TUSB8041执行相同的操作吗?

与其他内容相比、我可以预加载具有 EEPROM/PID 的 VID、那么此处或许预加载的 EEPROM 是正确的路径?  但我不需要 EEPROM 进行其他设置、读完这些文档后、我认为 OTP 空间足以满足我的产品需求。

 - Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

     您可以 VID 使用电子保险丝工具对 PID/ESD 进行编程、TI 可 根据需要提供电子保险丝工具。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我不想制造1000集线器、因此在交付产品之前、需要将线缆连接到所有1000集线器、并处理将这些线缆连接到每个设备所带来的所有成本和错误、以及与查找和修复任何 错误相关的 QA。  因此、问题是 TI 是否提供编程服务、以便我可以从"工厂"订购具有闪存 OTP 的 TUSB8041、或者您知道 Digikey 等经销商是否可以在其订购/配送过程中刷写 TUSB8041的 OTP?  这样、我就可以进行统计样本 QA 验证、而不必触及编程/QA 生产线上的每个设备。


    如果没有、可以从 Digikey 订购预先闪存的 EEPROM、似乎与 TUSB8041匹配的器件是 Microchip 24C02C (100kHz、2kbit/256x8、I2C 地址1010000)。  但是、TUSB8041数据表没有提供 EEPROM 电路示例、我发现参考设计 BOM 不使用 EEPROM 选项。  您是否能够确认 TUSB8041和 Microchip 24C02C 是良好的匹配项?

     - Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

      让我看看我们的营销人员是否有这样的服务。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们不提供自定义 OTP 服务。

    好的

    Brian