This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:阻塞总线恢复功能

Guru**** 2930640 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470107/tca9548a-stuck-bus-recovery-function

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否知道是否有具有以下功能的 I2C 开关 IC?

1.是一款包含阻塞总线恢复功能的 I2C 开关吗? (可以与 TCA9548A - TSSOP P2P 配合使用吗)

2.如果没有类似的 TCA9548A、是否有任何建议的 IC 可以支持 I2C 阻塞总线恢复并在 TCA9548A 之前串联?

感谢您的帮助和向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    TCA9548A 可以支持总线阻塞恢复、但它本身并不能实现。   发生超时或其他不当操作时、系统控制器可通过 将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A。  将 RESET 置为有效  在无需将部件断电的情况下引起同样的复位和初始化。 这样可以 在下游 I2C 总线之一卡在低电平 状态时进行恢复。  

    如果您正在寻找执行实际总线阻塞恢复的开关、我可以循环在 TXP 团队中提供支持。

    谢谢!

    近红外