This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB988-Q1:关于1080p 分辨率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463925/ds90ub988-q1-about-the-1080p-resolution

器件型号:DS90UB988-Q1

工具与软件:

您好、先生、

请参阅中提到的 D/S

"每个端口都支持8MHz 到210MHz OLDI 时钟"。 =>如果它用于单端口输出、它是否支持高达1080p 的显示分辨率、对吧?

"可选数字 RGB 并行输出接口支持8MHz 到125MHz PCLK"。 =>是否可以支持数据格式"RGB888"? 最大分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于公众假期、团队今天离开了这里。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的 PCLK 频率、常见的1080p PCLK 为148.5MHz、可通过单个 OLDI 端口获得支持。  

    "可选数字 RGB 并行输出接口支持8MHz 转125MHz PCLK"。 =>是否可以支持数据格式"RGB888"? 最大分辨率是多少?[/QUOT]

    最大分辨率是 PCLK 频率高达125MHz 时的任何分辨率。 例如、720p @60Hz PCLK 为74.25MHz、此处可以支持。 是的、支持 RGB888。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    它是否支持 RGB888的数据格式(单链路上4条通道的分辨率为1080p)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据用于视频时序的 PCLK 来计算视频带宽。

    从 PCLK 的角度来看、您可以通过单个 OLDI 端口以148.5MHz 的 PCLK 频率支持1080p @60Hz。

    至于通道和位映射、您可以查看数据表、例如、4个通道支持24位等  

    此致、
    Fadi A.