This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:FPDLinkⅢ 信号质量评估方法

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469516/ds90ub948-q1-ds90ub948-fpdlinkiii-signal-quality-assessment-method

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

您好!

我们通过 FPDLink III 使用 DES:DS90UB948和 SER:DS90UB927进行通信

我们想在公司内部为 FPDLink III 建立一种信号质量评估方法、您能告诉我们应该评估的项目吗?

我们知道 BER 很重要、因此我们正在评估 MAP。

如果还有任何其他需要评估的项目、请告知我们。

PCLK 为58.7 MHz、线束长度约为3-5米。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    建立良好的信号完整性的首要任务是确保满足我们的信道规格。 选择正确的元件对于高速性能非常重要。 这里有一些建议。

    1. 为您的应用选择合适的连接器和电缆、3 - 5米就不是问题了。
    2. 如果要配置 STP 模式、则可能需要 CMC 和交流耦合电容器。
    3. 编号 PCB 层和 PCB 材料。
    4. 在 PCB 设计中使用高速最佳实践。

    如果这有帮助、请告诉我。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我知道您提到的要点是 PCB 设计阶段的确认项。
    关于"PCB 层数和 PCB 材料"、数据表中是否为串行器/解串器指定了适当的 PCB 层数?

    在我的工作中、串行器和解串器侧的器件都已完成、线束有时会因模型而异。

    假设器件不是问题、地图测量是否足以确认线束的质量?

    是否还应该对眼图进行眼罩评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们并未规定应如何构建客户的堆叠;因此、数据表中没有任何 PCB 的要求。 MAP 是一种允许客户评估传入信号眼图张开度的工具、但它不用于确定电缆线束。 您可能需要联系电缆供应商、从那里可以获取数据以确定通道规格。 如果您想评估眼图张开度、这由您决定。 它并不代表通道规格的特性。

    亚伦