This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:Linux 驱动程序支持

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469074/ds90ub948-q1evm-linux-driver-support

器件型号:DS90UB948-Q1EVM

工具与软件:

您好、TI:

是否已有适用于 DS90Ux984解串器的 Linux 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不提供 Linux 驱动程序。 我们提供了平坦的 I2C 日志、可通过 CDDS 使用 NDA 进行访问。 该脚本称为98x 脚本生成工具、位于 FPD-Link > DS90Ux98x-Q1 Supported Collateral > 98x Script Generation Tool 中。 如果您需要保密协议或需要 CDDS 帐户、请联系您当地的现场团队设置 帐户。  

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您发送编修。

    这将有所帮助、
    您能否发送脚本的确切链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个公共论坛、并且脚本生成工具需要签订保密协议、因此请联系您当地的现场团队以设置 CDDS 帐户。

    BR、

    Esther