This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:设计审查

Guru**** 2932100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470489/tdp158-design-review

器件型号:TDP158

工具与软件:

大家好、团队成员:

大家好。

我们  在设计中使用了 TDP158RSBT。  

敬请期待设计审查。  

谢谢!

Nagendra Prasad [工程师-电子产品]

Nash Tech Labs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    感谢您提出问题、我可以审查您的设计。

    您可以在该主题中将原理图作为 PDF 共享。 如果您更愿意私下分享、则可以接受我的友谊申请、并在 E2E 上使用直接消息功能。 这将创建一个在公共 E2E 论坛上不可见的单独空间。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    大家好。

    我们可以通过邮件收到这篇评论吗?  

    如果是、请分享您的邮箱 ID。

    谢谢。

    此致、  

    Nagendra Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagendra:

    我们的团队政策是通过 E2E 平台而非电子邮件处理所有客户支持。 通过"直接消息"功能、我们可以共享原理图和 PCB 布局等敏感信息。 此直接消息仅供我本人和您查看。

    让我直接向您发送一条消息、以便您查看消息空间的位置。 如果您没有收到消息、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的答复。

    此致、

    Nagendra Prasad.