This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:应用手册相关的问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470997/ds280br820-question-regarding-the-application-note

器件型号:DS280BR820

工具与软件:

我希望这封电子邮件能让您满意。

我正在阅读以下应用手册。

应用手册:

文档版本:2016年9月1日

快速入门指南 DS280BRxxx 的示例 Keysight ADS 项目

本应用手册的图3中有一个原理图。

您能否说明一下 Re 驱动器 Repeater_internal 的 Eye_Probe 在芯片内监控波形的位置?

是升压级2的输出吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    眼图探头位于 RX 和 TX IBIS-AMI 模型之间。

    这是升压级2的输出。

    谢谢!
    Drew