This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95:DS16F95 ICC --低切换速率、仅接收器电源

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471105/ds16f95-ds16f95-icc----low-toggle-rate-receiver-only-power

器件型号:DS16F95

工具与软件:

您好!  

考虑 在输入数据速率较低的仅接收器配置中使用 DS16F95、但数据表中列出的 ICC 最大值意味着即使在这种配置中也大于100mW... 这种解释是否准确/正确?

为了进一步参考应用程序----切换率将非常低(每几毫秒一次...即< 1kHz 的数据速率)

即使在这种极低的切换速率配置下、我们是否应该期望高达28mA (140mW)?

如果是... 出于好奇心... 驱动如此高的电流是什么? 大共模范围偏置输入(我们预计在非常窄的共模范围内)? 还是仅使用内部偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电流是空闲电流(没有负载)、因此实际上最坏情况下的电源高于此处列出的电流、因为您会增加负载、输出将会消耗电流。  

    由于切换速率很慢、可能不会有很多交流损耗、但您必须考虑从器件流出的任何额外电流、因为该电流将来自 VCC。  

    增加电流的最大问题是、此器件使用 BJT、而不是完全使用 CMOS (CMOS 在 RS 至485器件中更常见、功耗更低); 开始时、RS - 485/EVM - RS - 422不一定是最节能的标准、但使用双极工艺将增大电源电流、尽管数据表第一页的说明表明使用更低的功耗-这是指1998年或更早版本的器件-现代器件的性能更好。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、根据我的消息--我们不添加任何负载(仅接收器配置)。

     仅接收器配置将取消置位并将 RO 驱动至处理单元的 CMOS (高阻抗)输入。 因此、除了器件所需的任何输入偏置电流外、我预计几乎没有任何流入输出的灌电流/拉电流。

    因为有人设计了很多 BJT 电路--通常可能会将缓慢的转换状态电源定位到一两个消耗一位数毫安电流的有源分支。


    我可以看到输入偏置电流在-7V 到12V 的整个共模输入范围内变得非常高-其中 VDD 偏置向接收器上的-7V 共模输入提供电流... 但 数据表表明情况并非如此(直接从输入端灌入/拉取极低的偏置电流)。

    如果您有我可以独立评估的器件内部电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,当我尝试回复时,我意外地点击了"解决"按钮。  

    我知道您将其仅用作接收器-我所说的是、甚至需要考虑到控制器"R"引脚外部的电流-因为我们的测试没有负载-没有外部电流消耗-在仅接收器的配置中、一般而言、空闲 Icc 是主导项。 该空闲电流与共模输入无关(这不是它的定义或测试方式)、这部分会消耗大量功率。  

    此器件与我们的大部分产品系列最大的区别在于、它基于 BJT、而其他大多数器件不基于 BJT。  

    我们不能在公共论坛上分享原理图。  

    重要的是、该器件仅仅连接到电源就会消耗大量电流、而大量电流与温度有关。 -最大值只会接近-一般而言-接近设备的最高环境温度额定值

    您为何特别关注此器件? 我提出这个问题的原因是、我们有很多器件可以用更小的电流消耗执行相同的任务-因此、了解您选择此器件的原因可能有助于确定我们是否有更现代的合适替代产品、以及相对于功耗以及其他参数而言具有更好的性能。  

    此致!

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了—— 无论运行条件如何、我们都假设28mA 电流对应于静态功耗。

    我们知道驱动负载将导致更高的电流、尤其是在启用差分驱动器并用于驱动终端总线的情况下。

    我们将这一部分用于满足辐射要求。 QML 型号。

    谢谢!