This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS387:用于将 LVDS 转换为 LVCMOS?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, DS90LVRA2, SN75LVDS386, CDCE6214-Q1EVM, SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470271/sn75lvds387-evm-for-converting-lvds-to-lvcmos

器件型号:SN75LVDS387
主题中讨论的其他器件:CDCE6214-Q1EVM、 SN65LVDS2、SN65LVDS4 、DS90LVRA2 、SN75LVDS386

工具与软件:

嗨、团队:

相关帖子/问题是否仍然正确? (https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055898/sn75lvds387-lvcmos-input-rather-than-lvttl)

我们是否有用于将 LVDS 转换为 LVCMOS (多通道)的 EVM? 或者、这可以通过我们的任何电流电平转换器来实现吗?

正在寻找可与 CDCE6214-Q1EVM 良好连接的电路板(1.8V 或3.3V 输出)。

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您能否说明一下、您正在寻找输出 LVCMOS 信号的 LVDS 接收器? 您标记的器件是一个 LVDS 驱动器、因此我想澄清一下。 另外、您的目标是什么电压、2.5V 还是1.8V?

    关于低压 LVDS 接收器、我们提供了 电压最低的接收器 SN65LVDS2、SN65LVDS4、DS90LVRA2。  SN65LVDS4和 DS90LVRA2 内置 EVM。 请告诉我您是否在寻找这些产品。

    您当然可以使用电压更高的接收器、并对输出进行降压转换以获得 LVCMOS 输出。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS90LVRA2适用于该应用。 有什么关于满足48个通道的要求的建议吗? 我们可以转换为 CMOS 输出的最大 LVDS 输入数量是多少? (在一个芯片中)?

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这些电压非常低的器件 、每个器件只有1或2个通道。  DS90LVRA2 有2个、这是您可以从单个芯片获得的最大 LVDS 到 LVCMOS 通道数。 为了使用尽可能少的 IC 支持48个通道、您需要使用电压更高(3.3V)的接收器并将输出降压转换为1.8V。 每个器件具有的接收器最多为16个。

    可以使用三个具有电平转换器的 SN75LVDS386 (提供 EVM)。 有关适合此应用的电平转换器、请转至翻译产品系列。

    此致、

    插孔