This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4512:我是否可以使用 TMUXHS4512将 MIPI 拆分为 MIPI 和放大器;HDMI

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4512, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470535/tmuxhs4512-can-i-use-tmuxhs4512-to-split-mipi-to-mipi-hdmi

器件型号:TMUXHS4512

工具与软件:

您好!

是否可以利用 TMUXHS4512将 MIPI 数据从处理器分离到 MIPI 接口显示屏和辅助 HDMI 接口显示屏? 如果没有、您能否针对此要求推荐适当的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanath、您好!

    理论上、 TMUXHS4512 适用于该应用。 这取决于您试图通过多路复用器的电压电平。 数据引脚的额定电压高达1.4V、边带引脚可承受高达5V 的电压。

    MIPI 协议可超过1.4V、因此您仅限于边带引脚。

     如果信号速度不是太高(可处理高达12Gbps 的最大速度)、TMUX646可能是一个更好的选择。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的回复、  

    如果我们想使用单个处理器的2 mipi 显示屏、该怎么办?

    我想时间多路复用不起作用、我们就需要分离器类型的芯片、如果大家知道这种芯片、建议大家选择。

    谢谢!

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanath、您好!

    如果理解正确、多路复用器可以在这里工作。
    您可以对信号进行多路信号分离。 来自处理器的单个 MIPI 输入可通过多路复用器并将其扇出到显示屏。  

    谢谢!

    近红外