This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:查找转接驱动器 IC

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, DS125BR800A, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469410/ds100br111-finding-redriver-ic

器件型号:DS100BR111
主题中讨论的其他器件:DS125BR800ADS125BR820、DS125BR111

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我一直在研究符合规格的缓冲器、您是否有任何建议的转接驱动器 IC。

输入:差分  

输出:差分输出

目标带宽:7Gbps (=3.5GHz)

缓冲器输入:可接收 Vdiff = 50mV

均衡器

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我还通过其他一些问题来更好地了解这种用例。 您的回答将帮助我推荐最好的设备。

    • 使用的协议是什么?
    • 需要线性转接驱动器还是限幅转接驱动器?
      • 限制转接驱动器包括 TX 均衡、而线性转接驱动器或对链路训练和自动协商等反馈协议更透明。
    • 在奈奎斯特频率下需要多大程度的 EQ 增强? 通道插入损耗是多少?
    • 需要均衡多少个通道/通道?
    • 通道上是否仅需要在一个方向上传输 EQ? 或者、在两个方向上传输的通道是否需要 EQ?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的答复。

    首先、是否有能够接收 Vdiff = 50mV 的转接驱动器?

    • 使用的协议是什么?

    它不是特定的协议、而是图像信号。

    • 需要线性转接驱动器还是限幅转接驱动器?

      将是仅用于接收的线性转接驱动器。

      • 在奈奎斯特频率下需要多大程度的 EQ 增强? 通道插入损耗是多少?
      • 需要均衡多少个通道/通道?
      • 通道上是否仅需要在一个方向上传输 EQ? 或者、在两个方向上传输的通道是否需要 EQ?

      这些电阻尚未确定、但 需要能够接受50mVpp 的输入。

      此致、

      TTD  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、TTD:

      感谢您的回答。 我们有以下转接驱动器、它们支持7Gbps 的速率、输入振幅为50mVpp。

      • DS125BR800A:CTLE 升压高达31.6dB @ 4GHz、8个单向通道、线性度较低
      • DS125BR820:CTLE 提升至9.5dB @ 4GHz、8个单向通道、线性度更高
      • DS125BR111:CTLE 升至9.5dB @ 4GHz、1个双向通道、线性度更高

      此致!

      卢卡斯