This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:PD 控制器建议

Guru**** 2766225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469946/tusb422-pd-controller-recommendation

器件型号:TUSB422

工具与软件:

您好!

 我的客户正在寻找可以支持以下应用的 PD 控制器 IC。

  [CPU]<-- communication -->  PD 控制器 IC <-- 充电/放电和通信-->[USB PD 电池组]

请在 TI 产品中推荐合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我将重新分配给 PD 团队以获得您需要的适当支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我可以根据此申请为您提供帮助。 为了向您提供最佳建议、您能为我回答几个问题吗?

    1.您在这个系统中使用的是什么 CPU?

    2.您是否关注参考设计?

    谢谢!
    Jon Walters

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon Walters

    1.您在这个系统中使用的是什么 CPU? => RTL8197 (Realtek)

    2.您是否关注参考设计? =>我还没有设计它

    谢谢

    Mung Hun Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 PD 不支持这些 CPU、并且主要受 Intel 参考设计的支持。 遗憾的是、我目前无法为您提供解决方案或建议。