This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:关于推荐电路

Guru**** 2957770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470478/dp83620-about-recommended-circuits

器件型号:DP83620

工具与软件:

嗨、团队:

图9-1中的49.9Ω 是否可以更改为另一个电阻值?
我担心49.9Ω 会消耗过多的 VDD。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳山

    49.9 Ω+/-1%提供端接网络。 更改为其他电阻将导致阻抗不匹配和反射。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。
    我知道电阻不能改变。
    是否有其他方法可以降低功耗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳山

    我没有办法降低功耗、请参阅我们在以太网 PHY 产品上进行的功率测量的应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla089b/snla089b.pdf。

    谢谢

    David